This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用其他 LaunchPad 套件在定制板中进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914589/msp430fr2355-programming-in-a-custom-board-with-other-launchpad-kit

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

您好!

我有一个 MSP430FR2433 Launchpad 套件、我正在为 MSP430FR2355设计一个定制板、该定制板具有 JTAG 的所有6个引脚和2个线控(相同的)引脚、它们都暴露在一个连接器中。  

我的问题是、我是否可以使用另一个 Launchpad 套件(FR2433)对我的定制板(FR2355)进行编程、以及是否能够使用此配置进行电路内调试。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    是的、您可以使用 FR2433 Lanuchpad 通过 SBW 模式对客户电路板(FR2355)进行编程。

    您需要在 Lanuchpad 和 FR2355之间连接 SBWCLK SBWDIO GND VCC 引脚。

    此致

    Johnson