请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 尊敬的 TI 成员:
我们有一个应用、其中
- 我们需要使用以太网(TCP/IP、http)与大约6至8个子模块进行通信。 这些子模块依次可用于串行通信(RS232/422)。
- 因此、我们需要一个具有一个以太网端口和8个串行端口的设备服务器。
- 同样、还有一些其他用于以太网通信的模块(6个无)。
- 此处、我们需要至少具有6个端口的以太网交换机。
请任何人为上述应用提供参考设计。
此致
Kalyan。