This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR69721:分配给串行通信的 I/O 引脚的设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914260/ccs-msp430fr69721-setting-of-i-o-pin-assigned-to-serial-communication

器件型号:MSP430FR69721

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当 I/O 引脚被分配给串行通信并且方向由"eUSCI 模块"控制时、应该如何正确设置"PxOUT"、"PxDIR"和"PxREN"寄存器?

初始设置是否最佳?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 代码示例中的 msp430fr6x7x_eusci_i2c/spi_UART_standard_transcee.c 应为参考。 将使用 P2SEL0和 P2SEL1。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在代码示例中未找到针对为与 PxSEL0和 PxSEL1进行串行通信而设置的引脚的"PxOUT"、"PxDIR"和"PxREN"描述。 换言之、是否可以识别默认设置为最佳?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    请查看数据表以了解引脚复用选项:

    链接

    例如第88页

    此处介绍了所有可能的选项。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PxSEL0和 PxSEL1设置为配置 SPI/I2C/UART。 不必须进行"PxOUT"、"PxDIR"和"PxREN"设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REN 电阻器在某些交替功能模式下运行。 除非您有特定的原因、否则我建议您将 PxREN 位单独保留(=0)。