This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913995/msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我想读取一个 MSP430G2553上的内部温度传感器值、并使用 I2C 通信协议将其发送到另一个 MSP430G2553。是否有人可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430G2553

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好!

    我想在终端上查看 MSP430G2553上的内部温度传感器值。 如何在 Code Composer Studio 中实现该目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议从 MSP430Ware 中的一个 UART 示例开始。 您还可以将一个温度传感器示例与 UART 示例结合使用、以实现您的目标。 我还建议在论坛中搜索类似的项目/主题、因为其他社区成员可能希望做类似的事情。

    此致、

    James