This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:适用于 MSP430FR5994的独立位置代码、具有 CCS v.10和 TI v20.2.0.LTS 编译器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913864/ccs-msp430fr5994-position-independent-code-for-msp430fr5994-with-ccs-v-10-and-ti-v20-2-0-lts-compiler

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在使用 MSP430fr5994和 CCSv10开发具有冗余自定义引导加载程序的解决方案、因此我们需要拆分器件上的存储器、并在存储器中拥有引导加载程序的多个副本。 CCS 和 TI v20.2.0.LTS 编译器/链接器上是否有解决方案/选项可用于生成与位置无关的代码。 我看到 MSP430支持符号(相对于 PC)内存映射模式,但看不到如何在编译器上启用它。 您是否对此类解决方案有任何建议?

提前感谢、

尼古拉