请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 各位专家、您好!
我对客户的读写耐久性和 ECC 有疑问。
1.读写耐久性
客户计划每秒读取和写入大约200字节的数据。
如果他们将使用15年,读写次数将是;
200 (字节) x 60 (秒) x 60 (分钟) x 24 (小时) x 365 (天) x15 (年)~= 9.46 x 10^10
读写耐久度为10^15 (min)、那么我们能否判断 FRAM 的高亮度是否足以满足此用例的要求?
FRAM ECC
当 FRAM 检测到 UBDIFG 时、我们应该怎么做?
没有什么可做的、因为它可能是程序领域?
此外、当 FRAM 检测到可纠正的位时、我们需要执行什么操作?
它是自动校正吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi