This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:测量低流速时的管道直径

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913489/msp430fr6005-diameter-of-pipe-when-the-low-flow-rate-is-measured

器件型号:MSP430FR6005
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6007MSP430FR6047

您好!

 TI 测量低流速时、管道直径有多长?

MSP430FR6007的低流速似乎为每小时4-6升。

我想知道  TI 在 MSP430FR6047和 MSP430FR6007中测量低流速时管道的每个直径。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我们在水计量测试中使用 DN-20管道。

    BR、
    Leo