This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:在演示示示例中添加定制 C 源文件时出现编译错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913521/ccs-msp430fr4133-compilation-error-while-adding-custom-made-c-source-files-in-the-demo-examples

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用 MSP430FR4133并开发 CCS 项目、包括演示示示示示例。 它成功构建、直到我们在演示文件中添加/更改代码。 但是、当我们添加自定义 C 源文件时、会出现以下错误(自定义 C 源文件中存在逻辑或语法错误)。

"源代码中的错误-汇编器已中止
gmake:***[FR4133_IR_BP_learn.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。"

我们能否获得帮助来识别或解决上述错误。

谢谢

Mt.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否指向错误源文件中的任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    该错误不会指向或链接到任何文件中的任何错误。 这就是为什么我遇到此错误...