This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A:

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912741/msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

您好的团队:

当我将中的 MCU 用于正常用途时。 MCU 闪存将丢失一些引导加载程序代码。 0x6200 - 0x6400是引导加载程序。  空白块是丢失的部件。

我想知道如何丢失 mcuflash 中的内容。 然后、我将执行相应的测试。  例如、MCU 是否具有特定的加电和断电时序(顺便说一下,我不做n‘t 使用低功耗模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想数据是从地址0x0600改写的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是如何发生的。

    代码中。

    引导加载程序将仅在升级过程中擦除代码段。

    进入升级过程的条件:收到主机升级命令消息(消息带有 CRC 校验)。

    当前未发现引导加载程序代码错误导致程序损坏。因此我认为这不是软件问题。