This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:加载软件之前的 MSP430默认 GPIO 状态

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913159/msp430fr59941-msp430-default-gpio-state-before-sw-is-loaded

器件型号:MSP430FR59941

你(们)好

我想知道以下有关 MSP430的信息:

加电时、器件内容处于活动状态之前的 GPIO 状态是什么。

(在 uController 上的软件开始运行之前)。

IO 是否有默认值:高电平有效/低电平有效/三态?

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电期间的所有 IO 引脚(引导代码)应该被配置为悬空输入。 100%确定、请检查主题器件的勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 LOCKLPM5被清零前、施密特触发器被禁用、这类似于将它们配置为模拟输入。 [参考用户指南(SLAU367P)第12.3.1]节、可避免因 I/O 引脚悬空而产生的电锯功耗。