This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6735A:SD24差分输入、Vi、A+和 Vi 的范围、A-

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913161/msp430f6735a-sd24-differential-input-range-of-vi-a-and-vi-a-

器件型号:MSP430F6735A

您好!

我使用的 SD24的外部 VREF=1.25V、AVCC=3.0V。 我的差分输入为0~1V。 Vi、V-= 1.25V。 Vi、a+=1.25~2.25V、大于 VREF 但仍然低于 AVCC。 此设计是否起作用?

谢谢。

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    根据数据表中的表5-35、最小和最大差分输入应为+/-VREF/GAIN. 但是、对于数据表中指定的性能、建议您保持在0.8*(+/-VREF/GAIN)以内。

    假设您的增益= 1、这意味着当使用 VREF = 1.25V 时、您应将差分输入限制为+/-V

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    是的、我的 VI+和 V-之间的差分输入在1.0V 之内、我不担心这一点。 但我的 VI+与 GND 是1.25~2.25、并且在+VREF 之外。 我想知道这是否重要?

    谢谢、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大和共模输入电压范围也可在 数据表的表5-35中找到。

    此致、

    James