This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:无损存储器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912773/msp430g2452-non-destructive-memory

器件型号:MSP430G2452

大家好、

我的客户希望 能够在微控制器中存储可在断电后检索的数据、而无需手动重新输入数据。  

例如:如果在时钟中使用 msp430g2452、则需要保存当前时间、以便在电源故障后可以重新加载存储的时间。

这是可行的吗? 我在这里尝试查看我们之前的主题、但遗憾的是没有找到合适的解决方案。

提前感谢。

Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您应该能够将数据存储到非易失性存储器(闪存)的某些部分。 您的代码应从闪存中检索此值、并在执行开始时将其加载到 SRAM 变量中。   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如您所知、可以可靠地重写闪存的次数存在限制。  本应用手册讨论了以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa392a/slaa392a.pdf?ts=1591799758786&ref_url=https://www.ti.com/product/MSP430G2452

    避免重复写入同一闪存位置过多次的常见方法称为"磨损矫正"。  想法是将要存储的值写入带有索引的循环缓冲区中。 (系统 重新引导时,不会反复重写到同一位置),而是通过缓冲区搜索最后存储的值(索引最大的值)。  您还可以包含一个验证字节、用于了解数据是否已损坏。  

    BR、
    Leo