This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67651A:内部基准电压和24位和10位 ADC 允许的最大输入电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67651A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/911960/msp430f67651a-internal-reference-voltage-and-maximum-allowable-input-voltage-of-the-24-bit-and-10-bit-adcs

器件型号:MSP430F67651A

大家好、

我想就我们下面有关 MSP430F67651A 的客户询问寻求帮助:

当增益= 1时、MSP430F67651A 的24位和10位 ADC 的内部基准电压值是多少?

2.当 VCC = 3.3V 时、24位和10位 ADC MSP430F67651A 允许的最大输入电压是多少?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、基准电压与增益没有关系。 增益仅影响 SD ADC 的输入电压。

    SD ADC 的最大输入约为900mV。 您可以看到数据表。 如果您说 的是允许的最大输入电压、则可以参考 VID

    3.对于10位 ADC,您可以看到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-什么是 REFVSEL 和 REFON? 如何选择/选择 REFVSEL 和 REFON? 该内部参考构建是否适用于10位 ADC (5.60点)?

    2-in 5.60、对于 REFVSEL=2、最大基准电压为2.55伏、最大模拟输入(VAX)应如何为 AVcc (3.0V)@点3。"对于10位 ADC、"

    3输入24位 ADC、对于 SD24GAINx=1、什么是内部基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关使用方法、我建议您参考用户指南