This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121A:在 LF 模式下使用高于32.768kHz 的频率

Guru**** 2788305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912406/msp430f1121a-using-higher-frequency-than-32-768-khz-in-lf-mode

器件型号:MSP430F1121A

你好。

问题:在 LF 模式(XTS=0)下、MSP430F1121A 是否可以接受高于32.768kHz 的晶体频率?

背面故事:

我将38.4kHz 手表晶体与 MSP430F1121AIPW 搭配使用。 我使用晶体作为内部计时器的频率源、以2400bps 的速率运行软件 UART。 对于更高的波特率、我想增加手表晶振频率。 当使用一个观察晶振时(当 XTS=0时)、这个 MSP430是否有一个上限。 我考虑使用76.8kHz 或96kHz。 数据表未为手表晶振频率指定"最小值"或"最大值"。

38.4kHz 手表晶体已在客户的现有产品中使用多年。 它通过 UART (即将停产)与之通信的无线电模块的最新更新要求将波特率提高到9600 bps。 我想将手表晶振频率增加至76.8或96kHz。

(我意识到、我可以在高频模式下(XTS=1)使用1.8432MHz 或3.6864MHz 晶体、但这需要在 PCB 和房间上使用不同的尺寸、而我们尚未考虑到这一点、并且电路板已经晶圆厂和组装。)

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我检查 XTS=0和 XTS=1之间的差异时、电容器上存在差异。 如果12pf 符合 晶振的技术规格、就可以了。 如果需要更高的电容、则需要选择 XTS =1并添加外部晶体。

    关于限制、我只能从 UG 中找到: