This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00663:TIDA-00663

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, MSP430FR5969, MSP430F5529, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912425/ccs-tida-00663-tida-00663

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVMMSP430FR5969MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试将 USB 演示从 TDC7200EVM 参考软件上载到我重新创建用于测试的 MSP430FR5969和 TIDA-00663板。 如果我按原样编译 TDC7200EVM_USB 项目而不更改任何配置设置、链接器文件和目标配置文件将设置为 MSP430F5529、并且编译成功。 负载错误输出、因为它识别到连接到 USB 端口(MSP430FR5969)的电路板与目标配置文件不匹配。 为了解决此问题、我将链接器和目标配置文件更改为 MSP430FR5969的配置文件。 尝试加载此工程时遇到的错误都与未定义的参数相关、这些参数会导致编译失败。 我在这些论坛中搜索过几个论坛以尝试解决我的问题、但似乎都没有一个论坛可以解决这个特定的错误。

我最初猜测是缺少与器件配置相关的工程属性设置、还是编译器版本与评估软件不兼容? 我已经尝试了我能想到的所有事情来解决这个问题、如果能获得一些有关如何解决这个问题的建议、那将是很棒的。

我想将此演示(TDC7200EVM_USB)上传到 MSP4305969、以便可以使用 TDC720xEVM 应用触发 TIDA-00663 PCB 上的脉冲激光二极管。

谢谢、

Alex