This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777A:LPM3.5保持逻辑会影响哪些寄存器?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/911320/msp430f6777a-which-registers-does-lpm3-5-retention-logic-affect

器件型号:MSP430F6777A

各位专家:

下面介绍了用户指南 slau208q.pdf 第633页的说明。

这个"LPM3.5保持逻辑"影响哪些寄存器? 是否所有 RTC_C 寄存器都受到写和复位保护? 还是仅用于标记为"未保留"的 RTC 寄存器?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,希老

       在进入 LPM3.5期间、应将其标记为"被保留"将受到保护。  

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的回答。

    因此、我的问题的背面是、对于 LPM3.5的使用、即使 RTCLOCK 位被设置为1、RTC 在 POR/BOR 之后停止、因为 RTCHOLD 位被初始化为1。 如果我们不想停止 RTC 日历、我们不需要使用 LPM3.5。

    对吧?

    此致

    希奥·乌奇克西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,希老

     RTCHOLD 可 被保留。 表24-2的说明不是很清楚,"未保留"项目应"未完全保留"。 您可以看到、对于"未保留"寄存器 RTCCTL1、寄存器中的某些位 被保留(您可以看到注释(1)这些位的配置在 LPMx.5期间被保留、直到 LOCKLPM5被清除)。 因此、您应该按照不是基于表24-2的每个寄存器的详细说明进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    现在我完全理解了。 感谢您的解释。

    此致、

    希奥·乌奇克西