This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:两个端口上的 UART 4

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/911251/msp432e401y-uart-4-on-two-ports

器件型号:MSP432E401Y

当端口 PA 处于模式1且端口 PK 处于模式1时、PA2和 PK0是否都作为 RX 有效、PA3和 PK1是否都作为 TX 有效、而 PK2和 PK3是 RTS 和 CTS?

使用哪种 RX 和 TX 是否重要?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、  

    我将检查它、并很快与您联系。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、  

    MSP432E401使用引脚多路复用器定义其引脚的多种功能。 U4RX、U4TX 重新映射到2组引脚。 您可以使用 GPIOPCTL 和 GPIOAFSEL 寄存器设置来选择 U4RX、U4TX 来使用哪个引脚。 有关详细信息、请参阅数据表和用户指南。  

    当 使用复用功能模式时、GPIOPCTL 寄存器与 GPIOAFSEL 寄存器一起使用、并为每个 GPIO 管脚选择特定的外设信号。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    凸轮