This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:在 P3SEL0[1:0]复位时恢复 P3.0和 P3.1引脚 GPIO 设置。

Guru**** 2522790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/911129/msp430f6779-recovering-p3-0-and-p3-1-pin-gpio-settings-when-p3sel0-1-0-is-reset

器件型号:MSP430F6779

您好!

我的客户问我 GPIO 寄存器位、特别是 P3DIR[1:0]、P3REN[1:0]和 P3OUT[1:0]、
当 P3SEL0[1:0]被置位和复位时、保持这些值。

请给你建议吗?

我们希望确保不必配置 P3DIR、P3REN 和 P3OUT 寄存器
当 P3SEL0[1:0]位被复位时、将引脚功能从 UART 更改为 GPIO。

它们有时会在 GPIO 和 UART 之间切换 P3.0和 P3.1引脚功能。

从 DS 端口 P3图和 UG 中、

我们认为没有人更改 P3DIR[1:0]、P3REN[1:0]和 P3OUT[1:0]的值。

因此、当 P3SEL0[1:0]复位时、我们会认为之前的 GPIO 设置反映在 P3.0和 P3.1中。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki 您好!

    P3SEL0位不应影响 P3DIR、P3REN 或 P3OUT 寄存器中加载的值。  据我所知、以及我从用户指南中确认的内容、他们应该能够在 GPIO 和 UART 之间切换、而无需重新加载其他寄存器。

    但是、请注意 以下事项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    非常感谢。 很好。