请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 嗨、大家好
客户要求我们确认 其配置允许通过 USB (在主控制器 MSP432E401Y 上)进行固件更新。
通过 TPS73733DCQR 到 MCU 将 USB +5V 稳压到3V3
谢谢
此致
Rodney
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好
客户要求我们确认 其配置允许通过 USB (在主控制器 MSP432E401Y 上)进行固件更新。
通过 TPS73733DCQR 到 MCU 将 USB +5V 稳压到3V3
谢谢
此致
Rodney
您好、Rodney、
从我可以找到的 MSP432E401 USB 详细信息中、我相信 USB 连接是正确的、但是我对 ESD 抑制器连接有点困惑。
让我首先与一些人核实一下、以确保该设计可以继续使用。
此外、不知道客户是否知道、 下面 是一个有关从应用程序调用 BSL 的示例代码的线程。