This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:正确的 USB 连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910938/msp432e401y-correct-usb-connection

器件型号:MSP432E401Y

嗨、大家好

客户要求我们确认 其配置允许通过 USB (在主控制器 MSP432E401Y 上)进行固件更新。

通过 TPS73733DCQR 到 MCU 将 USB +5V 稳压到3V3

谢谢

此致

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    从我可以找到的 MSP432E401 USB 详细信息中、我相信 USB 连接是正确的、但是我对 ESD 抑制器连接有点困惑。

    让我首先与一些人核实一下、以确保该设计可以继续使用。

    此外、不知道客户是否知道、 下面 是一个有关从应用程序调用 BSL 的示例代码的线程。

    并链接至 MSP432E Simplelink BSL 指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    C12:请更改为3.3nF。

    R22、R23:考虑连接到 VBUS

    祝你度过美好的一天

       Johann