This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSPFlasher 验证错误

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910758/msp430fr5989-mspflasher-verification-error

器件型号:MSP430FR5989

我目前正在研究该项目并使用 IAR 和 MSP Flasher。

在我们的项目中、我们使用 IPE 并受密码保护。 当我使用 IAR 进行闪存时,闪存连同验证会成功,但是使用 MSP 闪存器时,验证会失败。

请在下面找到 MSP Flasher 的输出。

C:\ti\MSPFlasher_1.3.18>MSP430Flasher.exe -n MSP430FR5989 -m Auto -e ERASE_ALL -w MSP430.hex -v MSP430.hex -z [VCC]-p 0xaa0b84ffFFFF

*---- /|-------------------------------------------------------- *

*    /|_                                                                  *

*   //MSP    Flasher v1.3.18                                            *

*     |/                                                                   *

*---- |/---------------------------------------------------------- *

*

*评估触发器...完成

*检查可用的 FET 调试器:

*发现 USB FET @ COM12 <-已选择

*正在初始化接口@ COM12...完成

*检查固件兼容性:

* FET 固件是最新的。

*正在读取固件版本...完成

*将 VCC 设置为3000mV...完成

*正在访问设备...完成

*正在读取设备信息...完成

*正在将文件加载到设备中...完成

*正在验证内存(msp430.hex)...

#出口:60

#错误:验证错误

*正在开始目标代码执行...完成

*正在从设备断开连接...完成

*

***********************************************************************************************。

*驱动     程序:已关闭(EEM 轮询线程已处于活动状态)

***********************************************************************************************。

*

 

您能不能为我提供正确的命令,以及如何确保我们不会遇到验证错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我假设这与您的调试设置有关。  您是否正在尝试连接到 MSP430以查看其运行情况或下载并更新所有闪存?  要更新闪存、您必须首先对器件执行批量擦除以清除 IPE。   

    对于 CCS (第3.1节)和 IAR (第3.2节)、这在以下应用手册 中进行了很好的解释:http://www.ti.com/lit/an/slaa685/slaa685.pdf?ts=1591195812763 

    请看一下这些部分和调试设置、如果您使其正常工作、请告诉我。   

    谢谢、

    JD