This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:BOOSTXL-BATPAKMKII 上的 BQ24250快速充电

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/911108/boostxl-batpakmkii-bq24250-fast-charge-on-boostxl-batpakmkii

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII

你(们)好

我刚刚获得 了 BOOSTXL-BATPAKMKII 评估板、并对独立模式下的充电有疑问。

默认的 Riset (R4)和 Rilim (R1)分别配置为500欧姆和270欧姆。

我正在尝试使评估板在2A 电流下快速充电、并将电阻器更改为

Riset (R4)= 130欧姆、约为1.92A

Rilim (R1)=135 Ω、2A 限值

电源=从工作台 PSU TTI 模型连接了5V/2A PSU  

但是、当我将3.7V Lipo 电池(4000mAH)连接到它时、工作台 PSU 的电流消耗仅为500mA。  

我是否错过了在独立模式下为电池充电未更改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-将此帖子移至电源管理论坛。