This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:FRAM 存储器相对于负温度的数据保持

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910963/msp430fr2422-data-retention-for-fram-memory-with-respect-to-negative-temperature

器件型号:MSP430FR2422

各位专家、您好!

请告诉我 MSP430FR2422的数据表"5.11.9 FRAM"。
MSP430FR2422混合信号微控制器数据表

问题1:假设在25°C 以下的温度下、数据保留至少有100年是正确的吗?

问题2:假设在50°C 的情况下数据保留至少40年是正确的吗?
(或者我是否应该将其视为40~100年之间?)

我的客户希望能够在-10°C 至50°C 的环境中保证10~15年的数据保留

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    [引用 user="O.H"] Q1:是否正确地假定在25°C 以下的温度下,数据保留至少有100年的保证?

    是的。 您的理解是正确的。 但请注意、FRAM 保留期为100年、不含读写操作。 对于读取和写入、它是10^15个周期。  

    [引用 user="O.H"]Q2:假设在50°C 的情况下数据保留至少40年是正确的吗?
    (或者、我是否应该将其视为40~100年之间?)[/引述]

    我认为您对50°C 保持时间的理解是正确的。  

    谢谢、  

    Lixin