主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO、
我使用的是 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994示例。
我想播放 FIR 滤波(我实际上绕过 fir 滤波并按原样发送 ADC 值)转储到 UART 端口的数据。
我必须在 PC 工具中使用什么参数? 例如 Audacity 或 Goldwave?
此致、
Suresh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994示例。
我想播放 FIR 滤波(我实际上绕过 fir 滤波并按原样发送 ADC 值)转储到 UART 端口的数据。
我必须在 PC 工具中使用什么参数? 例如 Audacity 或 Goldwave?
此致、
Suresh
[引用用户="Keith Barkley"]
您是要将 MSP430用作 USB 麦克风吗?
我担心它非常复杂、您需要将其设置为符合类标准的 USB 音频设备、以便 Windows (或 Mac)能够识别它。 我甚至不知道你会怎么做。
在 PC 上将其转储为文件以播放它会容易得多、尽管这不是很重要。
[/报价]
感谢您的回复。
否 不适用于 USB 麦克风。
"在 PC 上将其转储为文件以播放它会更容易、尽管这并不重要。"
该程序已将 ADC 数据转储到 UART (同时设置 DAC 中的值)。 我想使用 UART 数据转储并使用 GoldWave 或 Audacity 等工具通过 PC 检查 ADC 值。
为此、我必须为该原始数据使用什么参数? 比如
位(16位还是12位?)
采样率等?