This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:CCS/MSP430FR5994:BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910598/msp430fr5994-ccs-msp430fr5994-boostxl-audio_430boost-sharp96_fft_fir_lea_msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

我使用的是 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994示例。

我想播放 FIR 滤波(我实际上绕过 fir 滤波并按原样发送 ADC 值)转储到 UART 端口的数据。

我必须在 PC 工具中使用什么参数? 例如 Audacity 或 Goldwave?

此致、

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是要将 MSP430用作 USB 麦克风吗?

    我担心它非常复杂、您需要将其设置为符合类标准的 USB 音频设备、以便 Windows (或 Mac)能够识别它。 我甚至不知道你会怎么做。

    在 PC 上将其转储为文件以播放它会容易得多、尽管这不是很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Keith Barkley"]

    您是要将 MSP430用作 USB 麦克风吗?

    我担心它非常复杂、您需要将其设置为符合类标准的 USB 音频设备、以便 Windows (或 Mac)能够识别它。 我甚至不知道你会怎么做。

    在 PC 上将其转储为文件以播放它会容易得多、尽管这不是很重要。

    [/报价]

    感谢您的回复。

    否 不适用于 USB 麦克风。

    "在 PC 上将其转储为文件以播放它会更容易、尽管这并不重要。"

     该程序已将 ADC 数据转储到 UART (同时设置 DAC 中的值)。 我想使用 UART 数据转储并使用 GoldWave 或 Audacity 等工具通过 PC 检查 ADC 值。  

    为此、我必须为该原始数据使用什么参数? 比如

    位(16位还是12位?)

    采样率等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将数据格式化为.wav 文件、几乎任何音频程序都应该能够读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 尝试一下。