This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:可提供给 VeREF+引脚的电压。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910261/msp430fr5964-the-voltage-that-can-be-supplied-to-the-veref-pin

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

各位专家、您好!

请告诉我们"表5-29。 12位 ADC、外部基准"。

Q1:使用 VeREF+时、是否可以提供低于1.2V 的电压? (具体而言、提供0V 电压。)

我们希望为 ADC 基准电压使用外部电源。
在使用 ADC 时、它为 VeREF+提供3.3V 电压。
但是、我希望在不使用 ADC 的情况下停止提供3.3V 电压和0V 电压。

"表5-29. 12位 ADC、外部基准"并不意味着不应添加低于1.2的电压、但可以将其解释为在使用 ADC 时需要至少1.2V 的电压。
MSP430FR599x、MSP430FR596x 混合信号微控制器数据表

Q2:当0V 不能用于 VeREF+时、是否需要在提供0V 电压之前设置 GPIO 引脚?
或者、如果您有任何其他权变措施、请告诉我。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    [引用 user="O.H"]Q1:使用 VeREF+时、是否可以提供低于1.2V 的电压? (具体而言、提供0V 电压。)[/报价]

    VeREF+是输入引脚。 因此、通常为其供电时低于1.2V 是没问题的。 表5-29中的最小1.2V 用于 ADC12工作条件。 如果未使用 ADC12、我认为允许输入电压低于1.2V 是可以的。 但是、为了保护模拟输入引脚、最好在不使用 VeREF+/-时通过设置 P1SELx 来将该引脚切换为 GPIO 功能。  

    [引用 user="O.H"]Q2:当0V 不能用于 VeREF+时、是否需要在提供0V 电压之前设置 GPIO 引脚?
    或者、如果您有任何其他权变措施、请告诉我。

    当然。 正如我在前面所说的那样、您可以这样做、这比直接为 VeREF+提供0v 更好。 请注意、在向该引脚提供0v 之前、请将其设置为 GPIO 输入功能。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,利欣

    [引用用户="Lixin Chen1"]

    VeREF+是输入引脚。 因此、通常为其供电时低于1.2V 是没问题的。 表5-29中的最小1.2V 用于 ADC12工作条件。 如果未使用 ADC12、我认为允许输入电压低于1.2V 是可以的。 但是、为了保护模拟输入引脚、最好在不使用 VeREF+/-时通过设置 P1SELx 来将该引脚切换为 GPIO 功能。  

    [/报价]

    感谢您的回复。
    我知道没有问题、最好切换到 GPIO。

    我确认了示例代码、但在 MSPware (3_80_09_03)中包含的"MSP430FR599x_MSP430FR596x_Code_examples"的内容中、仅为 P1SELx 设置了 BIT0、即使 P1.1被视为 VeREF+。

    但是、在从产品页面(www.tij.co.jp/.../MSP430FR5964)下载的"MSP430FR599x_MSP430FR596x_Code_examples"的内容中、P1SELx 设置为 BIT0和 BIT1。

    我觉得 MSPWare 的内容尚未更新、因此我将与您分享。

    此致、
    还不错