This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:高效的闪存使用、可延长使用寿命

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910404/ccs-msp430f5529-efficient-flash-memory-usage-for-longer-life

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

因为闪存具有有限的写入周期。 编写代码时需要格外小心、还是由 CCS 本身负责。 我希望器件通过使用存储器的不同部分而不是重复使用相同的字节来实现最长的使用寿命。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prudhvi、

    不、CCS 不会自动执行此操作。  闪存使用在链接器文件中定义并固定。   

    您的应用是什么?  您多久写入一次闪存?   

    闪存的写入寿命通常为~10^5、或100、000次写入、数据表中对此进行了指定。  这通常只会在出于某种原因不断写入闪存的应用中成为一个问题。  在这种情况下、应用程序必须采取预防措施、以消除闪存上的磨损。 对于大多数应用、编程和字段更新是唯一的闪存写入、并且很可能永远不会接近这个数字。  

    此外、我们的 MSP430 FRAM 器件可提供 近乎无限的写入寿命。  因此、如果您的应用需要极高的非易失性存储器写入寿命、您可能会考虑 MSP430FR5969或 MSP430FR5994等器件。

    谢谢、

    JD