This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC:当运算放大器输入在内部布线时、将运算放大器物理输入引脚改用作 GPIO 引脚

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165143/msp430fr2355-sac-re-purposing-op-amp-physical-input-pins-as-gpio-pins-when-op-amp-inputs-are-internally-routed

器件型号:MSP430FR2355

尊敬的 TI 支持团队:

我将 SAC1和 SAC2配置为12位 DAC、并将其运算放大器分别配置为 DAC 缓冲器(跟随器)。

在此配置中、运算放大器输入引脚(反相和同相)在内部布线。

在此配置中、我能否将物理运算放大器输入引脚重新用作 GPIO 引脚?

图20-1. 用户手册中的 SAC 方框图建议使用以下可行选项:

物理输入引脚 (OAx+和 OAx-)将通过 NSEL 和 PSEL 多路复用器与内部路由的运算放大器输入引脚分离。

是否有任何排除性考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krasuski、

    是的、您对 NSEL 和 PSEL 的回答正确。 如果在内部连接 OPA、则可以将引脚配置为 GPIO 配置。 请参阅以下 数据表中端口1的引脚配置表。 (修订版 D 的同一节6.11中将进一步提供所有端口的类似表格)

    此致、

    Luke