This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:tofUP 高于 tofDOWN

Guru**** 2537560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165250/msp430fr6043-tofup-is-higher-than-tofdown

器件型号:MSP430FR6043

各位专家:

我们的客户 有关于 MSP430FR6043的问题。 他 运行 GUI、tofUP 高于 tofDOWN。

他更改了配置参数、并且 tofUP 始终或几乎始终高于 tofDOWN。

他说,理论上是不可能的。 他 附了一些尝试。 请参阅附件。
e2e.ti.com/.../pruebasADC2-_2800_2_2900_.docx

它包含一些具有不同配置参数的时间和 ADC 捕获

n`t tofUP 高于 tofDOWN、他不知道原因。

n´t、他不知道在气体演示项目中、他必须在哪里修改超声波传感器和管道之间的超声波长度和角度。
如果您也能告诉我们、请。  我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我注意到的第一件事是、UPS 信道 ToF 似乎比 DNS 信道噪声大很多。 管道几何体是否存在导致这种情况的东西? 客户能否尝试换用换能器以查看问题是否与换能器有关?

    此致、

    Evan