This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP- FET430 (调试探针)不起作用

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FG4618, MSP430F2013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924965/msp--fet430-debug-probe-doesn-t-work

器件型号:MSP-EXP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430FG4618MSP430F2013

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我通过编程器 MSP- FET、调试探针(黑色探针)在 MSP430FG4618/F2013实验板上工作时没有遇到任何问题。 通常、我使用 IAR Ver.7.12 (和 CCS)。 但系统突然无法工作:消息是/是:“找不到设备”。 即使我有一个新电路板并将 IAR 更新为 Ver7.20、但它仍然无法正常工作。 我的结论是,FET 由于某种原因停止工作。 如何在不购买新 MSP-FET 的情况下解决该问题? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仔细检查您的 MSP430是否具有电源电压(跳线设置)。 此外、请注意、较旧的 MSP-FET 版本可能与某些 CCS 和 IAR 版本不兼容。

    [常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的答复; 正如我提到的,问题突然出现;在此之前,所有问题都没有任何微小的汇编。 我的 MSP_FET 是2代产品、带有 CE 标签和序列号、起始编号为18。 我可以使用 IAR 7.1版。 但有一天、SoM 无法正常工作。 现在我使用的是 IAR 版本7.20、但同样有问题、即使我有一个新的扩展板。 由于最后一个加载代码仍然运行 MSP430-板,并且板上的所有电压测试点都正常,因此板正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生此问题时、您是否在 MSP-FET 中使用了版本低于 v7.20的 IAR 版本? 如果是、我怀疑它与上面链接的常见问题解答主题相关。

    也许您可以尝试恢复 MSP-FET。

    CCS/MSP-EXP430FR5994:CCS/MSP-EXP430FR5994在 MSP-FET / eZ-FET 更新中被欺骗

    MSP-FET:2个新的 MSP-FET 最新硬件版本不起作用:恢复失败

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James; 当我像往常一样使用 IAR 7.12时、这个问题出现了。 我刚才观察  到、EXP_MSP 电路板的 MSP430F2013 _Section 也存在类似的 FET 问题、它开始与 IAR 7_12和7_20一起工作、但开始时连接有一点不稳定。 总而言之:我还选择了冷启动选项、在 MSP-FET 上连接 J2。 关于恢复、我必须说、在冷启动后、PC 没有发送任何有关"开始恢复"的消息;并且绿色 LED 一直亮起。 我完成了以下测试/检查:[** COM_Port 测试和设备识别=完成和确定;**冷启动=完成;**更新_ IAR =完成;**更新_FET_Driver =完成;**电压_测试控制(VCC、VCC_Tool、VTARGET_EXTERNAL、... )=完成并确定;**测试 FET 的14根导线连接=完成,确定,..] 但不幸的是,这些尝试都不能引导我解决问题。 因此、购买新 的 MSP-FET 既无法解决问题、 我到目前为止的结论-->也许 MSP-FET 通常会经历代码混乱状态,因为它可以处理 MSP430F2013而不是 mspfg4618;两个 MSP 都在同一个 EXP-Board 上..... 此致;Farid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    您能否确认 MSP-FET 可以在 MSP-EXP430FG4618板上对 MSP430F2013进行编程、但不能对 MSP430FQ4618进行编程?

    如果是、我认为这个问题是由 FG4618器件 RST 引脚上的大电容(特别是0.1uF C2)引起的。 除了电路板的寄生电容外、F2013的 RST 上没有下拉电容、因此这可能解释了为什么 F2013上看不到该问题。

    较新的 MSP-FET 似乎对 RST 上的电容更敏感、因此您可以尝试在 Project Options > Debugger > FET Debugger > Setup > JTAG speed 下降低 IAR 中 FG4618项目的 JTAG 时钟速度。 或者、您可以使用1nF 电容器替换 C2。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James ;如果您与 TI 有良好的联系、可以要求他们向我发送新的 MSP-FET。 我得出的结论与您现在对电路板上两个 FET 的14引脚端子进行比较后电容器 C2=0.1uF 所做的结论相同。 我还使用并测试了 IAR 的较慢速度。 它没有解决问题。 神秘的是、为什么 JTAG 在开始时对两个 MSP 都适用、但突然它停止了对两个 MSP 的工作? 为什么它现在仅适用于 F2013 (仍然不稳定)。 条件相同。 ****我的结论是---> MSP-FET 有一些代码混淆。 MSP-FET 可能不适合一次(前后)使用两种不同的 MSP。 我收到此错误消息:未知设备(FG4618)。 James;如果您与 TI 有良好的联系、您可以要求他们向我发送新的 MSP-FET。 Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    我已经将 MSP-FET 与许多不同的器件搭配使用、没有任何问题。 它们专门用于此目的、旨在支持所有 MSP 器件。 对我来说、这听起来像是软件问题。 让我们尝试一下。

    您能否在您的计算机上安装最新版本的 CCS、然后尝试使用 MSP-FET 使用我们的其中一个代码示例对 F2013进行编程? 如果您收到更新消息或恢复消息、请单击这些选项以查看是否可以更新 MSP-FET。 您可能需要多次执行它。

    请确保 EVM 上的电源跳线正确。 MSP-FET 可以为目标器件供电、但如果有一个变化、即 EVM 同时由外部供电、则可能会发生电源冲突、从而损坏 MSP-FET 和/或目标器件。

    您还有其他 MSP430板可以使用 MSP-FET 进行测试吗? 我认为这将在这里有所帮助。 此外、我不建议将多个 MSP-FET 连接到您的 PC、如果可能、我也不会使用 USB 集线器。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James: 感谢您的考虑和及时的回应。 关于通过较新版本的 CCS 和 IAR 更新 FET:使用最新的 CCS (Vers_10)是我的第一个测试选项之一;CCS 可以更新 FET 的软件、但没有结果。 当我在 IAR Ver:7_12和7_20之间进行更改时、IAR 也会发生同样的情况。 我可以通过闪烁 MSP-FET 上的 LED 和 IAR_Editor 屏幕上的图形来查看 FET 更新的指示。 之后,代码下载将开始,我在这里看到以下消息:Unknown device (4618)。 关于另一个 MSP430板:由于消息"未知器件"、我购买了另一个 MSP EXP-4618。 从这里、我了解到 FET 有罪。 关于 VCC:我的评估板上的本地电源来自非常稳定且非常直流的外部电源= 3.07V、它连接到14引脚端子的引脚4。 我通常使用示波器和电压表来检查点。 主要的神秘在于:为什么同一 MSP-FET 可以在2013年再次运行,但不能在4618上运行??? !!! 也可能随机发生反向情况、因此、我认为"我的 FET"很难与(非常)不同的器件配合使用。 James;我放弃了、不会再考虑这一点、除非你给我发送一个新的 MSP- FET 来进一步测试。 此致 Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    感谢您的更新。 您能否仔细查看 《MSP430FG4618/F2013实验板(MSP-EXP430FG4618)用户指南》第5章中图3所示的跳线设置? 确保填充 PWR1和 PWR2跳线。 您还可以尝试使用引脚2上的 MSP-FET 电源为电路板供电。

    在 《MSP430FG4618/F2013实验板(MSP-EXP430FG4618)用户指南》中、我注意到 MSP430FG4618使用标准的4线制 JTAG 连接、而 MSP430F2013使用 Spy-Bi-Wire (2线制) JTAG 接口。 您是否在 CCS 和 IAR 项目中考虑了这种差异? 此外、这可能是一个问题、答案显而易见、但我假设您的每个器件都有独特的项目、对吧?

    我仍然不确定 MSP-FET 是否是问题所在、因为此电路板上的 JTAG 电路似乎不遵循这些器件的指南。 这也不会帮助解决这些问题。 因此、我不相信新的 MSP-FET 能解决任何问题。

    您是否有任何其他 MSP430板、例如目标插座板或 LaunchPad、您可以使用 MSP-FET 进行编程?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James; 关于 PWR1和 PWR2:已经检查了几次、一切都很好。 关于通过 PIN_2给电路板供电:是的、我也多次这么做了。 关于 SPY_2线和 JTAG_4线:由于我的 EW430/IAR 至今一直是免费版本、因此我无法访问该设置、并且在开始使用 MSP-FET 时没有任何问题。 James; Attention -->即使我没有访问此设置,但说不同的调试协议(SPY _2线和 TAG _4线)会造成问题,它只是证实了我对 FET 中代码混淆的假设。 似乎不同的调试导致了问题、我见过;同意? 这就是为什么、我的意思是 EXP-MSP4618/2013使用两个 FET 可以更安全、更好地工作、而无需在两个器件之间进行交换!! ;*** 请确认/拒绝我的结论。 ***; ;关于另一个 MSP 板:正如我之前提到的,我买了另一个 EXP-MSP4618,因为我不敢相信,它是 MSP-FET,可能是麻烦制造者。 关于每个器件的唯一工程:是的、每个器件都有自己的唯一工作区、无需任何复制/粘贴。 根据我的经验、我现在非常确信 MSP-FET。 正如我之前所说的、它为什么完全停止工作、为什么它只是意外地开始只使用一个 MSP (msp2013:即使 FET 不稳定)而不使用4618? ***大日子:今天我要向我的朋友借一个 MSP-FET,在这里我们可以找到有罪的 MSP-FET。 无论结果如何、我都不会再购买另一个 FET。 我已经在 EXP-MSP4618电路板和 FET 上花费了大量时间和金钱。 此致; Farid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James: 注意:即使我无法访问调试协议的设置,但说不同的调试协议(SPY _2线和 TAG _4线)可能会造成问题,它只是确认了我对 FET 中代码混淆的假设。 似乎不同的调试导致了问题、我见过;同意? 这就是为什么、我的意思是 EXP-MSP4618/2013使用两个 FET 时可能会更安全、更好地工作、而无需在两个器件之间进行交换。 最诚挚的问候 Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    这绝对是您可以尝试的东西。 连接两个 MSP-FET 后、只需注意电源域。 我只会使用您的外部电源来实现这两者。 如前所述、我认为这个问题是由于 JTAG 电路与建议的电路不同。 您可以购买 LaunchPad 并使用其板载 eZ-FET 调试器通过 SBW 对 F2013进行编程、而不是购买新的 MSP-FET。 然后、您可以继续将 MSP-FET 与 FG4618搭配使用、而无需再购买另一个 MSP-FET。

    如果您计划在定制设计中使用这些 MSP430器件、我建议您使用正确的 JTAG 电路来帮助防止此类问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James; 正如我所承诺的、我将向大家报告使用借用的 MSP-FET 对我的 MSP4618 EXP 板进行测试的结果。 它运行良好、但我不会在2013年尝试它。 我必须将其返回给所有者。 根据我所学的实验、如果您有电路板 MSP4618/2013、MSP-FET 会导致问题。 由于我的 IAR 免费版不允许访问调试设置、MSP-FET 可能会出现问题;也许!!? 那么、现在由您向我发送一个新的 FET 来决定。 我做了什么、我应该做什么。 此致 Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    我已就此问题与我们的工具团队联系。 他们可能会为您提出更多问题。 可能是星期五或下周初、我才听到他们的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    我仍在等待我们的工具团队。 同时、您能否共享这两个 MSP-FET 的两个序列号? 您说您的开头为"18"、但我很想知道另一个 MSP-FET 的序列号。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的朋友好、 我的 FET 有这个序列号:180600188。 不幸的是、我无法联系借位 FET 的所有者;但我很确定、它的序列号也以1806年开始、以 B. Farid 结束;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    没关系、谢谢。 这很有用、我将介绍一下。 明天我将离开、但下周我将与您联系。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    您是否有可能使用 F2xx 代码对 FG4618器件进行了编程? 我的一位同事在 EVM 用户指南中指出了一条有趣的说明。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James: 您给我发送的内容再次证实了这样一个事实、即 MSP_EXP 4618/F2013没有足够的代码保护、无法正常工作。 但是,我的描述是“不幸运”。 但我观察到、FG4618的整个 PORT6是不可靠的。 这意味着: 1)当 P6DIR=0x00、P6OUT=0x00时、P6IN 的某些位本身为高电平。 正如您所知、PORT6也是连接到 FG4618的模拟通道。 2) 2)测试 ADC12向我展示、模拟通道和 ADC 之间没有接触。 我认为 ADC12是完整的、因为有关 ADC12中断矢量和轮询的所有标志都可以正常工作。 现在、我相信、电路板的问题比我知道的要多。 因此、我需要将器件设置为 factory _setting。 为此、我必须使用具有串行 nr 的 FET。 18060092B、我知道它可以正常工作。 此致 Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、James: 我刚刚收到了您关于我的信息的消息、以便将商品发送给我。 我不是很熟悉通过这个网站看到的这种东西。 我如何将信息发送给您? 我最诚挚的问候 法里德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    消息应以好友请求的形式到达。 如果您无法接受、请告诉我、我可以重新发送。 或者、您可以通过 E2E 向我发送朋友请求或私人消息。 这会将您的联系信息保密。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James; 我现在已经通过 E2E 将信息作为私人消息发送给您。 请确认接收。 Farid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    我收到了这个。 感谢您的跟进。 我将会与您联系。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新的 FET 和 James Evans 的大量良好说明解决了这个问题。 詹姆斯·埃文斯先生(以英语发言):非常感谢你。 此致 Farid