This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:bootcfg 寄存器

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927535/msp432e411y-bootcfg-register

器件型号:MSP432E411Y

设计  

         我想配置 BOOTCFG 寄存器、以便使用 Rom 引导加载程序、

         在阅读数据表时、请提供 c 中的任何示例代码以执行此操作  

         我感到困惑,谢谢

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajeshkumar、

    您可以在 Simplelink MSP432E4 SDK 中找到一些示例 、例如 boot_serial_i2c_flash、boot_serial_uart_flash。 它们提供了设置配置的示例。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas  

                 1, 此示例适用于基于闪存的引导加载程序,我想使用 ROM 引导加载程序中的 USB DFU,

                  2. 在数据表中提到使用 FMD 配置引导配置寄存器,但我感到困惑  

                 3. 关于  如何提交或配置引导配置寄存器, 请使用 FMD 寄存器、FMC 寄存器

                  我的要求是配置、 引导配置 寄存器以使用 USB DFU ROM 引导加载程序  

                 因此,我只询问了该 示例代码,但我建议的示例是基于闪存的引导加载程序

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas

    今天 我已成功激活 USB ROM 引导加载程序并使用 LM 闪存编程器刷新 bin 文件

                MSP4302647 LaunchPad 开发  板中的一个示例

                感谢您的支持。