This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:ADC10温度传感器校准数据

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925383/msp430f2274-ep-adc10-temperature-sensor-calibration-data

器件型号:MSP430F2274-EP

您好!

我对使用 MSP430F2274-EP 上的内置温度传感器感兴趣、在阅读了数据表中有关该传感器的部分后、我有几个问题。 请在下面找到它们。

1.我是否正确地认为 MSP430F2274-EP 不附带信息内存 A 段中的任何温度传感器校准数据? 用户指南使其听起来可能已有、但我在 msp430h2274.h 头文件中看不到它。

2.我知道温度传感器的失调电压为+/-100mV,但 V_Offset、Sensor 是否会随环境温度的函数而变化。  ?  换句话说、 如果我可以确定给定 的 MSP430F2274 在0 C 时的失调电压为56mV、那么在-55 C 和125 C 时是否也为56mV? 或者 、在较高和较低的温度下、V_Offset、Sensor 是否可以更改为另一个值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adevries:

    对于 Q1、

    我已经查看了 MSP430F2274-EP 的数据表、并且没有找到任何有关温度传感器的校准值、因此它不应该有这个数据。

    对于 Q2、

    偏移量不会修改、 您可以使用此公式 直接计算温度。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您确认没有温度校准数据、并解释了如何使用公式计算温度。 我想知道 V_Offset、Sensor 是否会随温度变化而变化、因为我正在考虑执行单点校准以提高温度测量的精度、这是由以下论坛博文 推荐的:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/873088。 如果 V_Offset、Sensor 在整个温度范围内保持稳定、则单点校准有助于提高精度。 但是、如果 V_Offset、Sensor 随温度变化、单点校准也不起作用。 那么、假设 V_Offset、传感器在温度变化时相当稳定、是否安全?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    是的、我认为您可以假设 V_Offset 在温度变化时保持稳定。

    数据表中的测试数据指示器件之间的差异、因此不能保证每个器件的偏移是相同的。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您提供信息。 我将记住这一点。 提高温度传感器精度的一种方法是在单点校准每个微控制器。 它不会非常精确、但它应该更好。

    感谢你的帮助。