Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274-EP
您好!
我对使用 MSP430F2274-EP 上的内置温度传感器感兴趣、在阅读了数据表中有关该传感器的部分后、我有几个问题。 请在下面找到它们。
1.我是否正确地认为 MSP430F2274-EP 不附带信息内存 A 段中的任何温度传感器校准数据? 用户指南使其听起来可能已有、但我在 msp430h2274.h 头文件中看不到它。
2.我知道温度传感器的失调电压为+/-100mV,但 V_Offset、Sensor 是否会随环境温度的函数而变化。 ? 换句话说、 如果我可以确定给定 的 MSP430F2274 在0 C 时的失调电压为56mV、那么在-55 C 和125 C 时是否也为56mV? 或者 、在较高和较低的温度下、V_Offset、Sensor 是否可以更改为另一个值?
谢谢