This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:对 MSP430FR2522IPW16进行编程

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927803/msp430fr2522-programming-msp430fr2522ipw16

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433

你(们)好

我们计划在  其中一个 EMS 项目中使用 MSP430FR2522IPW16。 我们已经拥有 TM4C 系列微控制器方面的经验。

这是我们第一次使用 MSP430。 我们的要求需要一个 I2C 从器件和四个 GPIO。  我有以下疑问。

数据表中提到了"时钟支持高达16MHz"的频率。 我们是否可以使用内部振荡器本身实现16MHz? 如果没有、使用内部振荡器可实现的最大时钟速度是多少? 如果内部振荡器以更高频率工作、 ,我计划将 XIN 和 XOUT 引脚用作 GPIO。

我们计划 使用 MSP-EXP430FR2433评估对 MSP430FR2522IPW16进行编程。 电路板。 在评估中。 电路板数据表中提到的内容为:"LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针可以连接到大多数 MSP430衍生器件"。  MSP430FR2522IPW16是 其中之一吗?

MSP-EXP430FR2433 评估。 电路板使用 SBWTDIO SBWTCK  进行编程。 与正常标准相同。 JTAG 引脚编程是明智的、还是对使用这种2线方法有任何限制?

4、 MSP430FR2522IPW16是否有任何应用级原理图示例?

 

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghul、

    是的、该器件可通过内部 DCO 以16MHz 的频率运行。  表5-6显示了可用的 DCO 频率。  FLL 还可用于提高精度、如表5-5所示。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2522.pdf

    是的、eZ-FET 将支持 您的 MSP430FR2522。

    该 LaunchPad 使用 SpY-bi-wire 而不是完整 JTAG。  下面的线程对 SpY-bi-wire 和 JTAG 进行了一些很好的讨论。  JTAG 速度更快、但 SBW 的引脚更少、允许更多引脚用于 GPIO。  早期的 MSP430器件只有 JTAG 可用。

    以下链接提供了 EVM 和参考设计。

    www.ti.com/.../MSP430FR2522