This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994的欠压延迟时间

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927663/msp430fr5994-brownout-delay-time-with-the-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430F2618

您好!
MSP430F2618的欠压延迟时间为5us 至2ms。

具体取决于 Vcc 斜率。 现在我有一个 MSP430FR5994、想知道该微控制器的欠压延迟时间有多长?

在数据表中的什么位置可以找到它? 它是参数 TPD、SVSH、AM 还是欠压延迟时间在哪里?它是否可通过某种方式进行调节?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。   相关参数是表5-2中的 TPD、SVSH、AM。  

    Srinivas