This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F5659:在断电期间不更新 RTC

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/922155/webench-tools-msp430f5659-rtc-is-not-updated-during-poweroff

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们正在项目中使用 MSP430F5659控制器、遇到 RTC 时钟问题、即在断电期间时、时钟不更新。

我们已经确保了推荐的 RTC 时钟布局指南、并且能够在控制器时钟引脚和 Vbat 处测量32.768kHz 稳定时钟信号、测量值为3V、并且还使用了 TI 的 RTC 参考代码、但我们仍然存在问题。

请您提供有关逾期解决此问题的建议。

此处附上原理图和布局图供您参考:

此致、

Srinivas Me2e.ti.com/.../RTC.pptx

+91 9703199119

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    我已经学习了 rtc.ppt、我认为晶体布局应该可以。

    >>该时钟在断电期间不会更新。

    我是否可以确认"断电"是否为 LPM3.5模式? 即 Vcc 关闭、Vbat 为3V

    如果是、在这种情况下、您能否测量在 Vcc 关闭且 Vbat 为3V 期间32.768KH 晶体是否正常工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    美好的一天!

    以下是 MCU 引脚上的 RTC 时钟和 Vbat 电压图像、以及我们正在使用的附加代码。

    它是 LPM3.0模式。

    请指导我们如何继续。

    e2e.ti.com/.../Rtc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    zip 文件中有.a43和.d43文件。 您能否在 LPM3、RTC 和备用电池系统部件上共享您的源代码。 从第二幅图像中可以看到、Vbat 电压为2V。 您能否评论一下 Vbat 是否与 DVcc 或(AVcc)连接、以及2V 是否与您的设计要求相匹配、因为第一篇文章中提到了"Vbat 为3V"。 (根据 DS、VBAT 2V 正常、我想再次确认电源部分)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    电池电压为3.3V 而非2V。

    从以下链接获取的 RTC 示例代码。 请参阅以下链接。

     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJiUjrq7C9e0wXNErLuq.w__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Srinivas M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    是的。 Vbat 为3.3V。

    您正在使用的代码示例 RTC_01.c。

    您能否评论一下 Vbat 和 Vcc 是否直接连接?

    您能否详细解释一下"断电期间时钟不更新"的问题。 这里的"断电"是 LPM3模式还是 Vbat 和 Vcc 都断电?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    是的、当存在 VCC =3.3V 时、我们能够正确读取时钟值、当我关闭 VCC=3.3V 的电源时、不存在 Vbat 时、时钟会一直停留在原来的位置。

    在 LPM3模式下、Vbat 将可用、Vcc 将不存在。

    您能不能建议进一步的步骤、如果有电话会议、以便我们能够清楚地解释问题、这是很好的。

    请告诉我们您的通话时间。

    此致、

    Srinivas M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、您好、感谢您在通话中的讨论。 我倾向于软件设置问题。 请参阅 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列的第3章:电池备份系统用户指南》(修订版 Q),以及另一个应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaa665b/slaa665b.pdf 使用具有电池备份电源的 MSP430TmRTC_B 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas 您好、您对 RTC_B 和备用电池的问题已更改为直接支持。 支持正在进行中。 我现在在 E2E 论坛上关闭它。 如果您需要对此主题进行进一步讨论、 请随意回复、该主题可以重新打开。