This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 Sharp 128 Booster Pack 与 MSP432P401R 配合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927444/msp432p401r-using-sharp-128-booster-pack-with-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

我想使用 grlib 将 BOOSTXL-Sharp 128 Booster Pack 与 MSP432P401R 搭配使用。

我在 PC 上使用 CCS 9.0.1。

这2块电路板是否有可用的示例代码? 如果不是、那么什么示例代码最有用。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linda、  

    我想您可以参考以下 TI 参考设计、了解 如何从 MSP430FR5994为 MSP432p401R 移植 BOOSTXL-Sharp 128 Booster Pack 代码。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1004

    谢谢、

    Lixin