This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:考虑替换 msp430f5529

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927415/msp430fg6626-thinking-about-replacing-msp430f5529

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ100AUSB、 MSP-FET

大家好、

我正在考虑采用带 USB 的 TI MCU 的新设计。 当前设计采用 msp430f559、并想知道是否可以将其替换为较新的 msp430fg6626。 但是、我想到了一些问题:

       1) 1)关于硬件、是否有适用于此系列的开发 LaunchPad? 请注意、它是否是与 fg6626略有不同的 MCU。 否则、我读取的数据、我们可以使用 MSP-TS430PZ100AUSB 开发板。 这与 Launchpad 有何不同、我们是否需要外部编程器?

       2) 2)关于软件、这款 fg6626的编程功能是什么? 我猜测完全支持裸机和 driverlib。 TI-RTOS 是否像 MSP432一样完全支持该器件?

       3)关于物流、我注意到可用的 msp430fg6626单元(DigiKey)很少。 这是有特殊原因吗? 这部分是否以某种方式达到任何类型的寿命结束? 此器件于2018年发布。

嗯、请告诉我您对这3个问题的看法。

安全、美好的一天!

这是数据处理阶段的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazola、

    请参阅下面的我的答案。  

        1) 1)关于硬件、是否有适用于此系列的开发 LaunchPad? 请注意、它是否是与 fg6626略有不同的 MCU。 否则、我读取的数据、我们可以使用 MSP-TS430PZ100AUSB 开发板。 这与 Launchpad 有何不同、我们是否需要外部编程器?

    没有适用于此器件的 EVM。 MSP-TS430PZ100AUSB 是一款插座板、可将所有引脚连接到接头、是一款出色的通用平台。 该板不包含 eZ-FET、因此需要外部编程器。 它包含14引脚 JTAG 接头、因此您可以使用 MSP-FET 进行 JTAG 编程。 如果您已经有 launchpad、还可以通过另一个 LaunchPad 上的 eZ-FET 连接 SBW。

          2) 2)关于软件、这款 fg6626的编程功能是什么? 我猜测完全支持裸机和 driverlib。 TI-RTOS 是否像 MSP432一样完全支持该器件?

    是的、FG6626提供裸机和 driverlib 支持。 示例可在 Resource Explorer 中找到、如下所示。    

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKTRyP357y7o7EB36QRlqw__IOGqZri__LATEST&search=MSP430FG6626

    以下文档的第1.5节显示了具有 TI-RTOS 驱动程序示例的电路板和器件。 包含 FR6xx 器件、但该示例适用于 FR6989。 本节还详细介绍了如何移植到同一系列中的其他器件。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhu4e/spruhu4e.pdf

     

          3)关于物流、我注意到可用的 msp430fg6626单元(DigiKey)很少。 这是有特殊原因吗? 这部分是否以某种方式达到任何类型的寿命结束? 此器件于2018年发布。

    否、此器件不应接近寿命末期、因为您注意到它是一款更新的器件。 我不确定为什么 DigiKey 库存不足。 您也可以直接从 TI store 购买。 那里有大量库存。

    https://www.ti.com/store/ti/en/search/?text=msp430fg6626+&searchType=