This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:内存丢失

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920858/msp430f2272-memory-loss

器件型号:MSP430F2272

大家好、


我与一位采用 MSP430F2272进行设计并遇到闪存丢失的客户共事。 每当发生这种情况时、它都位于512字节段中。 该故障通常会擦除从地址0x8000开始的程序存储器的第一段或第二段。我们看到此 帖子 、其中引用了工作区域之外的电源和频率噪声可能是问题。 电源看起来没有噪声、并且在启动5秒后以8MHz 的频率运行部件、电压为3.3伏。 闪存存储器丢失是否有任何其他潜在原因、无论是系统级还是软件? ESD 是否可能会导致这种情况? 不过、我希望这会损坏 GPIO、而不是内存。某些器件已使用7年、但最近在新器件上出现了这种情况。

谢谢、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我也不会立即怀疑 ESD 会清除存储器段。 这种情况发生在多少个器件上?  您能否共享原理图?  这种工作环境是在哪种环境中进行的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    其系统中有一个驱动 器、当关闭时、电源会略微下降、直到达到复位电压。 驱动器可能会在一段可变的时间后重新打开、并观察在非常接近复位电压的情况下打开时发生的故障。 程序计数器是否可以关闭并导致程序的另一部分运行?  在这些不利条件下擦除程序存储器的某个段后、该段是否会因损坏而再次丢失其存储器?  


    感谢您的帮助、


    车架