This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSPDRIVERLIB:MSP430 driverlib -旧库文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926286/ccs-mspdriverlib-msp430-driverlib---old-lib-files

器件型号:MSPDRIVERLIB
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我曾尝试在 TI 站点页面中查找旧版本的 driverlib。 但我无法找到它。 在查找 msp430fr57xx 控制器的旧版本 driverlib 方面、我能获得任何帮助。

谢谢、

Suyodhana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问:MSP430Ware 和驱动程序库有何区别?

    答:MSP430Ware 是 MSP430软件和工具的集合。 MSP430Ware 的主要组件之一是驱动程序库(DriverLib)。

    请单击以下链接:  
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    感谢您的输入。 我正在特别寻找 MSP430 Driverlib 版本1.80.00.18。 请告诉我如何下载 此版本的 DriverLib。

    谢谢,

    Suyodhana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSPDRIVERLIB

    工具/软件:TI C/C++编译器

    您好、Tomasz、

    感谢您的输入。 我正在特别寻找 MSP430 Driverlib 版本1.80.00.18。 请告诉我如何下载 此版本的 DriverLib。

    谢谢,

    Suyodhana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过 Google 查询"MSP430 driverlib 版本1.80.00.18"。  

    请勿打开与同一主题相关的辅助主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的建议有助于找到相关的驱动因素。 感谢您的支持。

    此致、

    Suyodhana