主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476
我正在尝试设置 I2C 连接、其中 VL6180X-Satel 是从器件、主器件是 MSP430FR2476。 从我从设计文档中看到的内容中、我相信我想要使用 MSP 引脚4.5和4.6上提供的 SCL 和 SDA 线路、并为 VL6180X-Satel 供电(被标记为采用2.8V 电源) 我希望我可以使用 MSP 上的3.3V 引脚。 最后、我希望能够利用 CCS 中的 i2c.h 库来编写一些 C 代码、以便读取 VL6180X 上的飞行时间距离传感器。 我对所有这些都很熟悉、如果能提供有关如何开始使用这些器件的任何建议、我将不胜感激。 我将附上这两个器件的设计/规格文档、图片是一个尝试尝试、尝试让这些器件协同工作的艰难尝试(在照片中、未接通电源、因为我不确定3.3V 引脚至2.8V 的连接对于 VL6180X-Satel 是否安全)。