This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:采用 MSP430FR2512的防水 Capsens 设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, EVM430-CAPMINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924691/msp430g2553-waterproof-capsenes-design-using-msp430fr2512

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512EVM430-CAPMINI

大家好、团队、

我将使用 MSP430FR2512 IC 进行 CapSense 液体耐受设计。 下面是查询  

----我已经计划使用互电容技术,所以在焊盘设计中有两条电极(TX 和 RX)走线是分开的。

  1) 1)我能否在相互模式下将 LED 置于 CapSense 焊盘内部?

  2) 2)在我们的外壳中、CapSense PCB 和镀层距离为4mm。 因此、我们将使用焊接在电容式传感垫上的弹簧连接两者。 我可以为 TX 和 RX 电极使用单独的弹簧吗?

 

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    对于 Q1:

    看起来像这个正常将 LED 放置在 CapSense 焊盘内部的设计、我认为没有问题。 您可以参考 EVM430-CAPMINI:
    https://www.ti.com/tool/EVM430-CAPMINI

    对于 Q2:

    在您的描述中、产品外壳和触摸板之间存在4cm 的间隙、并采用互感方法。

    我们建议您可以使用 FPC 电路板在外壳上制作触摸部件、这种方法会更好。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您的快速响应。

    对于 Q1:

    看起来像这个正常将 LED 放置在 CapSense 焊盘内部的设计、我认为没有问题。 您可以参考 EVM430-CAPMINI:

    Rajesh->-> 我们可以将 LED 放置在 PCB 的同一侧的焊盘内。 这是否会影响我们在设计中的电容感应功能?

    对于 Q2:

    在您的描述中、产品外壳和触摸板之间存在4cm 的间隙、并采用互感方法。

    我们建议您可以使用 FPC 电路板在外壳上制作触摸部件、这种方法会更好。

    Rajesh->->基本来说、我们需要对滴液和连续流进行液体耐受。 您能否建议哪种技术(自我或相互) 最适合我们的应用?

    我们的主要要求

    1) 1)连续流的耐液体性

    2) 2)相同尺寸的 CapSense 焊盘内的 LED  

    3) 3)仅 需要一个电容式感应按钮(开/关)开关

    4) 4)用于4mm 形状的封装、该技术用于连接 PCB 焊盘 和外壳。  

    我们将尽快等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    对于 Q1:  

    1) 1)连续流的耐液体性

    您需要使用 互技术 、以便为连续流获得更好的耐液体性。

    对于 Q2:  

    2) 2) 相同尺寸的 CapSense 焊盘内的 LED  

    尺寸相同?  您为什么需要如此大的 LED?  在布局中、LED 焊盘放置在触摸板的另一层上、这对触摸几乎没有影响。

    对于 Q4:

    4) 4)用于4mm 形状的封装、该技术用于连接 PCB 焊盘 和外壳。  

    对于自感应模式、我们尝试 使用弹簧来扩展触摸板的高度。

    但在互感中、我们没有使用两个弹簧的相应测试数据。 我们建议使用 FPC 电路并直接在外壳上设计触摸板。 如下所示:

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您的快速回复。

    我错误地写了相同的大小。

    Q2) 同一侧 CapSense 焊盘内部的 LED  

    Q4)用于4mm 形状、该技术用于连接 PCB 焊盘 和外壳。  

    对于自感模式、我们尝试 使用弹簧来扩展触摸板的高度。

    但在互感中、我们没有使用两个弹簧的相应测试数据。 我们建议使用 FPC 电路并直接在外壳上设计触摸板。 如下所示:

    Rajesh->->感谢您的建议、但这在机械方面并不合适。 请建议任何其他选项。

    Q5)自电容技术在 液体耐受连续流中是否有用? 请抽吸。

    我们将尽快等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您的快速回复。

    我错误地写了相同的大小。

    Q2) 同一侧 CapSense 焊盘内部的 LED  

    Q4)用于4mm 形状、该技术用于连接 PCB 焊盘 和外壳。  

    对于自感模式、我们尝试 使用弹簧来扩展触摸板的高度。

    但在互感中、我们没有使用两个弹簧的相应测试数据。 我们建议使用 FPC 电路并直接在外壳上设计触摸板。 如下所示:

    Rajesh->->感谢您的建议、但这在机械方面并不合适。 请建议任何其他选项。

    Q5)自电容技术在 液体耐受连续流中是否有用? 请抽吸。

    我们将尽快等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    自感应技术仅支持防水触控、即触摸板上有水滴。

     对于耐液体流动、自感技术无效。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复。

    以下是 我的问题  

    1) 1)如果使用互电容技术、并且 PCB 和机械外壳之间有4mm 的空间。 我们的主要问题是在同一侧的电容感应焊盘内使用 LED。如果我们使用柔性 PCB 并将其粘附在外壳上、则机械外壳中的 LED 亮度问题。 请建议任何其他方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    很抱歉,我对你的问题不是很清楚。
    您的意思是、如果您使用柔性 PCB 连接4mm 空间和 机械外壳、那么您无法将 LED 灯焊接到柔性 PCB 上?

    此致

    Johnson