This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433 ADC 阻抗

Guru**** 2811765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/927078/msp430fr2433-msp430fr2433-adc-impedance

器件型号:MSP430FR2433

您好!

有关 MSP430输入 ADC 阻抗的问题在该论坛中经常出现。 我查看了许多回答。 答案是这是一个统计阻抗、建议查看第21.2.5.3段采样时序注意事项(适用于 MSP430FR2xx 系列)。 它显示了如何选择适当的采样时序。 ADC 的输入看起来是多路复用器的电阻、大约为4K、并具有一个用于保持采样电压的内部电容器。 从图中可以看到、电容器始终通过多路复用器电阻连接到输入端、而 RC 链定义了阻抗。 如果电容非常低、则不会对输入产生影响、如果电容非常高、则会使输入信号短路;这可能是两个极端值。 考虑到外部源 Rs 阻抗、时序的整个考虑因素是提供足够的时间来允许电容器充电。 当 ADC 连接到分压器的输出时、我有电压钳位、我无法根据手册中的可用信息解释为什么会发生钳位。 钳位是非线性问题。 Rs 约为60Kom。 示波器屏幕截图显示了连接和未连接 ADC 输入时的电压。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、  

    最新 MSP430FR2433数据表中的数据。 添加了 ADC 输入杂项电阻。 它的典型值为34k Ω。 因此、如果 Rs 为60k Ω、FR2433 Ri 为2k Ω、则示波器将捕获到一个分频器效应。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我发现该 MPS430 Launchpad 上连接了 LED。 我从 LED 上移除了跳线、现在情况良好。

    谢谢 Vadim