This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4132:需要电容式感应功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926576/msp430fr4132-capacitive-sense-functionality-required

器件型号:MSP430FR4132

您好!

我们希望将 MSP430FR4132用于红外接收器、同时我们还要求项目采用电容式感应按钮。 我们需要电容式感应按钮来提高、降低音量和实现静音功能。 我们希望使用相同的控制器 MSP430FR4132实现红外接收器和电容式感应功能

请分享基于 MSP430FR4132的电容式感应功能的任何可用参考设计

2.请分享我们在实施电容式感应按钮时需要注意的布局设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看: www.ti.com/.../capacitive-sensing-mcus-overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonu、您好!

    Tomasz 提供的链接将显示我们提供的 CapTIvate MCU。  这些 MCU 是电容式触控的推荐方法。  在其他 MSP430器件上也可以使用 PInosc 方法、但 TI 不再支持这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR4132可能没有足够的 FRAM 和 RAM 来实现 CAP。 我猜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    请建议使用 MSP430器件型号、该型号可用于电容式感应和 IR 功能。  

    我们还需要为器件实现红外接收器以及电容感应功能。 请建议器件型号、这两种型号均可使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看此选择指南 :software-dl.ti.com/.../ch_device.html

    我对您的项目限制一无所知。
    您的需求、您的决定。