This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:需要噪声容限计算值

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923811/msp432p401r-need-values-for-noise-margin-calculation

器件型号:MSP432P401R

请帮助我获取 I2C 线路(SDA 和 SCL)的 VOH (min)、VIH (min)、VOL (max)和 VIL (max)值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    数据表中、对于 VIH 和 VIL、请参阅:

    对于 VOH 和 VOL、由于 I2C 总线是一种"集电极开路"驱动方案、IO 端口引脚不会主动将引脚驱动为高电平、因此使用电阻器将其上拉至 VCC。

    不过、应考虑体积。  从图中可以看到、VOL 将随流经引脚的电流而变化。  这由 VCC/R 计算、其中 R 是上拉电阻。   示例3.3/10k = 330uA。

    现在看一下该图、330uA 将产生非常小的压降、远低于总线上其他器件(例如另一个 MSP432)的 VIL 输入阈值(从上图中可以看出、最小值为0.55v)。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 VOH 和 VOL 值。 我们使用3.3V 电源为 MSP432供电。 VIH (min)和 VIL (max)的值是多少? 您能不能详细解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    这些值将是比率。

    从3.0V 到3.3V 的电压增加了10%、因此您会将 VIH 和 VIL 增加10%

    示例:从上面的图表中、我们将 VIT+最大值取2.35v (当 VCC = 3.0V 时)。

    使用此公式、您可以计算3.3V 时的 VIT+值

    Dennis