This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:比较器启用且具有中断功能时的电流消耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926011/msp430fr5969-current-consumption-with-comparator-enabled-with-interrupt-functionality

器件型号:MSP430FR5969

您好 Al

我尝试了以下代码、并在 MSP430Fr5969 EVM 上获得240-260uA 的电流消耗  

int main (空)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT
//Init_Clock ();
init_gpio();

//将 P1.0设置为输出引脚。
GPIO_setAsOutputPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN0
);
//将 P1.0设置为输出低电平。
GPIO_setOutputLowOnPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN0
);


//配置 GPIO
P3DIR |= BIT5;// P3.5输出方向
P3SEL1 |= BIT5;//在 P3.5/CEOUT 上选择 CEOUT 功能

//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
//先前配置的端口设置
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

//设置 Comparator_E
CECTL0 = CEIPEN | CEIPSEL_12;//启用 V+、输入通道 CE1
CECTL1 = CEPWRMD_3;//正常功耗模式
CECTL2 = CEREFL_2 | CERS_3 | CERSEL;// VREF 应用于-terminal
// R 阶梯关闭;带隙基准电压
//提供给基准放大器以获得 Vcref=2.0V
CEINT &=~(CEIFG | CEIIFG | CERDYIFG);//清除任何错误中断
CEINT |= CEIE;//在 CBIFG 的上升沿启用 CompB 中断(CBIES=0)

CECTL3 = BITC;//输入缓冲器禁用@P1.1/CE1
CECTL1 |= CEON;//打开 Comparator_E

_DELAY_CYCLES (75);//基准稳定的延迟

//__no_operation();
while (1)

_low_power_mode_4 ();

__no_operation();

//
//
//这是 COMP_E_Vector 中断矢量服务例程。
//
//
#pragma vector=COMP_E_VECTOR
_interrupt void COMP_E_ISR (void)

   GPIO_toggleOutputOnPin (  
            GPIO_PORT_P1、
           GPIO_PIN0
   );

/*
* GPIO 初始化
*
空 Init_GPIO()

//将所有 GPIO 引脚设置为输出低电平以实现低功耗
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P3、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7|GPIO_PIN8|GPIO_PIN9|GPIO_PIN10|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN13|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN13|GPIO_PIN13|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12

GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P3、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7|GPIO_PIN8|GPIO_PIN9|GPIO_PIN10|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN13|GPIO_PIN11|GPIO_PIN13|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN12|GPIO_PIN_PIN12

//将 PJ.4和 PJ.5设置为主模块函数输入、LFXT。
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_PJ、
GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5、
GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION
);

GPIO_selectInterruptEdge (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2、GPIO_LOW_TO_HIGH_TRANSITION);
GPIO_setAsInputPinWithPullDownResistor (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);
GPIO_clearInterrupt (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);
GPIO_enableInterrupt (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);

//将 P1.0设置为输出引脚。
GPIO_setAsOutputPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN0
);
//将 P1.0设置为输出低电平。
GPIO_setOutputHighOnPin (
GPIO_PORT_P1、
GPIO_PIN0
);


//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置
PMM_unlockLPM5 ();


/*
*时钟系统初始化
*

空 Init_Clock ()


CSCTL0_H = CSKEY >>8;

cs_setExternalClockSource (LFXT_frequency、HFXT_frequency);

CS_TurnOffHFXT();

CS_TurnOffVLO();

CS_TurnOnLFXT (CS_LFXT_DRIVE_3);

CS_setDCOFreq (CS_DCORSEL_0、CS_DCOFSEL_6);//8MHz

CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_LFXTCLK_select、CS_Clock_divider);

//CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_Clock_divider);

//CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_Clock_divider);

我遇到以下问题:

1) 1)当 V 阈值高于2.0V 但 P3.5变为高电平时、不会生成中断...为什么不生成中断

2) 2)电流消耗约为240-260uA…… 为什么电流消耗很高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我看不到您在启用全局中断(GIE)的位置。 尝试添加:

    >__enable_interrupt ();  

    在您的时间之前的某个位置(1)。

    2)  

    >//将 P1.0设置为输出低电平。
    > GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN0);

    在 Launchpad 上、这将打开 LED2、它消耗相当大的电流。

    --

    > GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0|GPIO_PIN1|GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5|GPIO_PIN6|GPIO_PIN7);

    是否已从"桥接器"接头块(J13)上移除 TXD 和 RXD 跳线? 如果没有、反向通道 UART 会与您的程序发生冲突。

    [编辑:次要格式 fiddling]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    任何人都可以共享 MSP430FR5969的示例 lab_2B_ADC12B _LowPower.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您在哪里看到了 lab_2B_ADC12B _LowPower.c? 提供的电荷量?