This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430FR5989

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926104/msp430fr5989-msp430fr5989

器件型号:MSP430FR5989

您好!

在我们的电流应用中、我们将电机驱动至限位开关。  

在通过限位开关之前、我们需要保持在此位置停留一段时间。

为了实现此驻留周期、我们在 MCU 上使用了一个可用的计时器。  

我们使用的计时器是 Timer_B

我们 使用适当的 timerPeriod (~1.5s)在向上计数模式下对该计时器进行编程

我们要求在计数达到编程的时间周期时中断。

所有这些都可以正常工作,只是 每次调用 DW_waitForDwellPeriod()时序列不会完全重复。

此 DW_waitForDwellPeriod 执行以下操作:

a)清除 系统事件标志指示器、指示驻留期间完成

b)初始化驻留定时器  

c)启动计时器

d)等待系统标志被置位(在 ISR 中)

e)再次清除系统标志  

随附的代码是此功能的核心。

我已经尝试了几个方法来解决这个问题、但是、我正根据此代码可能出现的问题到达我的绳的末端。  

下一步之一是从主应用程序中取出此代码并创建独立测试。  

如果有人能指出我的错误、我会非常感激  

非常感谢您的帮助  

================================================================ 调试输出===========================

MP:000006.202:[]testDwellTimer
ntering DW_waitForDwellPeriod
MP:000006.225:[]W4it for the dwell period event
MP:000006.235:[]WAIT for the dwell period event
MP:00g006.246:[]W4it for the dwell period event
MP:000006.257:[]weit



for the dwell period Event:006.300:0006.MP:[]weit for the dwell period 事件:000006.300[]weg64[]0006.MP:006.300[]weg:0006.296MP:0006.0006.MP 事件
MP:000006.311:[]等待驻留期间事件
MP:000006.322:[]等待驻留期间事件
MP:000006.333:[]等待驻留期间事件
MP:000006.344:[]等待驻留期间事件
MP:000006.376:[]等待驻留期间事件


MP:000006.376:[]等待驻留期间事件 MP:000006.365
MP:000006.398:[]weit for the dwell period event
MP:000006.409:[]weit for the dwell period event
MP:000006.420:[]wait for the dwell period event
MP:000006.430:[]wait for the dwell period event
MP:000006.474:[]wait for the dwell period event
MP:000006.463:[]weg[]0006.453:0006.453]MP


:000006.453]MP:000006.453:0006.453:0006.453:[]weg: 驻留期间事件
MP:000006.495:[]等待驻留期间事件
MP:000006.506:[]等待驻留期间事件
MP:000006.517:[]等待驻留期间事件
MP:000006.528:[]等待驻留期间事件
MP:000006.539:[]等待驻留期间事件
MP:000006.550:[]0006.550
:[]MP 0006.550:]
周期事件
MP:000006.582:[]等待驻留期间事件
MP:000006.593:[]等待驻留期间事件
MP:000006.604:[]等待驻留期间事件
MP:000006.615:[]等待驻留期间事件
MP:000006.647:

[]WELL:等待驻留
期间事件 MP:000006.636:[]WELL
MP:000006.669:[]等待驻留期事件
MP:000006.680:[]等待驻留期事件
MP:000006.690:[]等待驻留期事件
MP:000006.701:[]等待驻留期事件
MP:000006.712:[]等待驻留期事件 MP
:000006.734:[]0006.745
:0006.745:0006745:]等待驻留
期事件
驻留期间事件
MP:000006.766:[]等待驻留期间事件
MP:000006.777:[]等待驻留期间事件
MP:000006.788:[]等待驻留期间事件
MP:000006.799:[]等待驻留期间事件
MP:000006.810:[]等待驻留期间事件
MP:
006.831:[]0006.820:[]0006.820:[]0006.820:[]0006.820:[]00064p 等待驻留期间事件
驻留期间事件
MP:000006.853:[]WEIT 对于驻留期间事件
MP:000006.907:[]WEIT 对于驻留期间事件
MP:000006.875:[]WAIT 对于驻

留期间事件 MP:000006.885:[]WAIT 对于


驻留期间事件 MP:000006.896:[]WAIT 对于驻留期间事件 MP:000006.918:000006.9MP:[]weit 事件
MP:000006.940:[]等待驻留期间事件
MP:000006.950:[]等待驻留期间事件
MP:000006.961:[]等待驻留期间事件
MP:000006.972:[]驻留期间事件已过
MP:000006.983:[]DW_ aitForDwellPeriod
事件<完成计时器000006.994 -完成计时器 

MP:000025.546:[]testDwellTimer MP:000025.556:[]输入 DW_waitForDwellPeriod MP:000025.570:[]驻留期间事件已过 MP:000025.570:[]DW_waitForDwellPeriod Complete MP:000025.571:[]testDwellTimer Complete <-- 运行#2失败
MP:000054.965:[]testDwellTimer MP:000054.975:[].ntering DW_waitForDwellPeriod MP:000054.988:[]dwell period 事件已过 MP:000054.999:[]DW_waitForDwellPeriod Complete MP:000055.009:[]DwellTimer- Complete 运行#3失败

还有一些人会这样做。
然后、我将再次成功运行
然后、它将再次失败。

=================================================== 代码片段=========================================

===================================

函数:DW_waitForDwellPeriod 

===================================

void DW_waitForDwellPeriod (void)
{
log_print (log_always、"输入%s\n\r\n、__function__);

/*
*清除驻留定时器事件
*
eventBitmap = bit_CLR (eventBitmap、dwellTimerTrigged);

/*
*启动驻留计时器
*(正确持续时间的一次性计时器)
*
*
dw_timerInit();
_DELAY_CYCLES (20000);
/*
*启动计时器
*
dw_timerStart();
/*
*等待事件设置
*
while (bit_CHK (eventBitmap、dwellTimerTrigged)!= true)
{
log_print (log_always、"等待驻留周期事件\n\r\n);
}
if (bit_CHK (eventBitmap、dwellTimerTrigged)=true)
{
log_print (log_always、"驻留期间事件已过去\n\r\n);
eventBitmap = bit_CLR (eventBitmap、dwellTimerTrigged);
}

log_print (log_always、"%s"完成\n\r\n、__function__);
返回;
}

===========================

函数 DW_timerInit

===========================

void DW_timerInit (void)
{
Timer_B_initUpModeParam dwellTimerParams ={0};

Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_0);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTUREMPARE 寄存器_1);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTUREMPARE 寄存器_2);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTUREMPARE 寄存器_3);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTUREMPARE 寄存器_4);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_5);
Timer_B_disableCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_6);

Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_0);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_1);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_2);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_3);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_4);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_5);
Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt (timer_B0_BASE、timer_B_CAPTURECMARE 寄存器_6);

dwellTimerParams.clockSource = Timer_B_CLOCKSOURCE_ACLK;
dwellTimerParams.clockSourceDivider |= Timer_B_CLOCKSOURCE_divider;
dwellTimerParams.timerPeriod |= 49000 >> 1;
dwellTimerParams.timerInterruptEnable_TBIE |=定时器_B_TBIE_INTERRUPT_ENABLE;
dwellTimerParams.captureCompareInterruptEnable_CCR0_CCIE |= TIMER_B_CCIE_CCR0_INTERRUPT_DISABLE;
dwellTimerParams.timerClear |= Timer_B_do_clear;
dwellTimerParams.startTimer |= false;

Timer_B_initUpMode (timer_B0_BASE、&dwellTimerParams);

返回;
} 

====

函数 ISR

====

#if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_icc_)
#pragma vector=TIMER0_B1_vector
__interrupt
#elif defined (__GNU__)
__attribute__((interrupt (TIMER0_B1_vector))))
#else
#error Compiler not supported!
#endif
void TIMER0_B1_ISR (void)
{
开关(__evo_in_range (TBIV、TB0IV_TBIFG))
{
案例 TB0IV_NONE: /*无中断挂起*/
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR1: /* TB0CCR1_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR2: /* TB0CCR2_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR3: /* TB0CCR3_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR4: /* TB0CCR4_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR5: /* TB0CCR5_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBCCR6: /* TB0CCR6_CCIFG */
_no_operation();
中断;
案例 TB0IV_TBIFG: /* TB0IFG */
/*
*清除计数
*
Timer_B_CLEAR (TIMER_B0_BASE);
/*
*确保清除中断
*
Timer_B_clearTimerInterrupt (timer_B0_BASE);
/*
*禁用中断、直至下一次
*我们需要 DwellTime 间隔
*
Timer_B_disableInterrupt (timer_B0_BASE);

eventBitmap = bit_set (eventBitmap、dwellTimerTrigged);

_no_operation();
中断;
默认值:
_no_operation();
中断;
}

} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISR 会禁用 TBIE、但不会停止定时器。 当您执行其他操作时、它将保持计数、并最终设置 TBIFG (但不调用 ISR、因为 TBIE 未启用)。
    一旦 initUpMode 重新启用 TBIE、您将获取 TBIFG 中断并声明驻留已完成(立即)。
    冗长的解释、简单的修复。 此行后:
    >   Timer_B_clearCaptureCompareInterrupt(TIMER_B0_BASE, TIMER_B_CAPTURECOMPARE_REGISTER_6);

    add

    > Timer_B_clearTimerInterrupt(TIMER_B0_BASE); // Don't forget TBIFG 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    你又用一个非常好和简单的解决方案来拯救我。  

    我要热烈感谢你们的帮助。  

    我在我的文件中插入了此代码、现在一切都按预期工作。  

    这并不是说我们的应用程序已经解决了所有问题,但至少现在这个问题已经解决了。  

    令人惊奇的是、一旦找到问题的解决方案、它看起来非常明显和简单。  

    再次感谢你。 :-)

    JPS