This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6721:如何在不使用 UCSI 时尽可能降低其功耗?

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926118/msp430f6721-how-to-reduce-ucsi-power-consumption-as-much-as-possible-when-it-is-not-used

器件型号:MSP430F6721

您好!

如果将 P1.2和 P1.3这两个引脚用作 UART、则每秒向另一个模块发送一次数据。 降低功耗的最佳做法是什么?

我假设我们可以在时间到来时将 P1.2和 P.13配置到 UART 引脚中、并在数据传输完成后将其重新配置为 GPIO 输出。 我们还需要做些什么吗? 想要重置下划线 UCA0模块?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 USCI 在 UCSWRST 中的功耗最低。

    您可能应该对引脚稍微小心一点、因为我们假设线缆的另一端有一些东西、您希望避免总线争用。 Rx 引脚可以用作裸输入、Tx 可以用作上拉电阻。 只需将它们保持连接到 USCI 并将 USCI 保持在 UCSWRST 中、就可以得到这种效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚在 LPM3中测量的 MSP430F6721在3空闲 UART、1空闲 I2C、RTC 和 LCD 模块导通时的实际电流消耗也是如此、它的电流仅为20uA。 这在大方案中是可以忽略不计的。 因此、为了避免您提到的总线争用、我将保留它们在不使用时的状态。