This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:电路原理图审阅:用于系统初始化的 MSP430F2272、以及 ADC10使用的两个通道

Guru**** 2893170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/926089/msp430f2272-schematic-review-msp430f2272-for-system-init-and-two-channels-of-adc10-usage

器件型号:MSP430F2272

MSP430专家、您好!

我希望查看我的原理图。 我在这里的主要目标是让 MSP 唤醒、初始化(通过 I2C)并启用一些系统组件、成为 I2C 从设备、然后允许读取 ADC 值(单通道单次转换模式)。

请关注第5页 MSP430的位置。

让我知道我应该在 provide.e2e.ti.com/.../9702-Daughter-Card.pdf 上提供哪些其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您在 E2E 上发布问题。 我对您的设计有一些建议。

    • JTAG 电路应遵循 《MSP430硬件工具用户指南》中图2-2中的指南
      • 上拉电阻器应为47kOhm
      • 下拉电容应为1.1nF
    • 在 DVCC 和 AVCC 之间放置一个0欧姆占位符、以防需要降低模拟侧的噪声
    • 仔细检查数据表以了解未使用引脚的正确端接(硬件和软件)
    • 通过 DVCC 为 LED 供电、并通过 GPIO 使用接地侧开关来控制 LED、而不是通过 GPIO 为 LED 供电
    • 在 AVCC 引脚附近添加一个0.1uF 去耦电容、这与 《MSP430x2xx 系列用户指南》中图22-15提供的指南类似
    • 此外、您似乎使用的是外部1.8V 基准、因此我建议在 VREF+和 VREF-之间添加一个0.1uF 占位符、以防您需要滤除来自1.8V 源的噪声

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James!

    感谢您的帮助! 希望你们做的很好!

    这非常有帮助。 最后一个有关 LED 驱动电路的问题、这看起来更正确吗?

    由于图片最初未经过编辑。

    当 LED_GREEN 为 HI 时、LED 熄灭、当 LED_GREEN 为 LOW 时、LED 应亮起。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、

    很高兴能提供帮助! 希望你也能做得好:-)

    [引用 USER="Luis Cordova]这非常有帮助。 关于 LED 驱动电路的最后一个问题、这看起来更正确?

    抱歉、未附加图片。 是否可以使用"插入/编辑介质"图标重试? 基本上、您可以将上拉电阻器连接到 DVCC、而不是 GPIO。 然后、对于接地侧、您需要将其连接到 GPIO。

    [引用用户="Luis Cordova"]当 LED_GREEN 为 HI 时,LED 熄灭,当 LED_GREEN 为 LOW 时,LED 应亮起。

    正确! 当您考虑它时、它有一点向后、但它会降低流经器件的功率。

    此致、

    James