This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:XIN 频率

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925942/msp430f5510-xin-frequency

器件型号:MSP430F5510

您好!

在数据表中、我只能找到 XT1的 LF 模式。 我可以在 XIN 上应用32MHz、MSP430F5510将正确处理它吗?

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    您无法将32MHz 晶体连接到 XT1引脚、正如您的说明、XT1仅支持 LF 模式、最大频率为50kHz。

    如果您想使用32MHz 晶体、可以在 HF 模式下连接到 XT2引脚。

    此致

    Johnson